---
title: L’importance de choisir le matériau qui va résister à la corrosion
description: La corrosion représente plus d'1,4 milliard de dollars par an pour l’ensemble de l’industrie pétrolière et gazière.
---

[Blog ](https://www.paris.swagelok.com/blog)

# [L’importance de choisir le matériau qui va résister à la corrosion](https://www.paris.swagelok.com/blog/limportance-des-matériaux-choisir-le-matériau-qui-va-résister-à-la-corrosion)

 Rédigé par [Swagelok Paris](https://www.paris.swagelok.com/blog/author/swagelok-paris) | 28 mars 2023 08:00:00

Une plate-forme offshore peut compter près de 15 km de tubes, plus de 20 000 composants de systèmes fluides, pas moins de 10 000 raccords et jusqu’à 8000 liaisons mécaniques. C’est pourquoi, au moment de choisir les matériaux, il est important d’opter pour des métaux qui résistent à la corrosion.

De nombreux aspects sont à prendre en compte pour spécifier des matériaux qui vont aider à lutter contre la corrosion. Plusieurs de ces aspects sont extérieurs au matériau lui-même. Si, la qualité des matériaux choisis au départ et la méthode d'usinage elle-même sont deux facteurs de longévité importants des composants d’un système de fluide, trouver un fournisseur qui maîtrise les questions de physique des matériaux et qui pourra vous aider à choisir des matériaux adaptés peut également faire une différence lorsque vous devez construire des systèmes fluides qui résistent à la corrosion.

### Mesures de contrôle de la qualité

Presque tous les matériaux se corrodent dans certaines conditions. La corrosion se produit lorsqu’un atome de métal est oxydé par un fluide, entraînant une perte de matière sur la surface du métal. Cela a pour effet de réduire l’épaisseur d’un composant, un tube par exemple, ce qui augmente le risque de défaillance mécanique. Il existe plusieurs types de corrosion. Or, chaque type comporte un risque qui doit être évalué de manière à choisir le matériau qui va le mieux résister à la corrosion dans votre application.

Bien que la composition chimique d’un matériau ait une incidence sur sa résistance à la corrosion, l’un des facteurs les plus importants à prendre en compte pour réduire le risque d’une défaillance causée par des défauts de matériaux est la qualité globale des matériaux utilisés. De la certification des barres de matière première à l’inspection finale des composants, le souci de la qualité doit être présent à toutes les étapes.

 

***Vous souhaitez apprendre comment choisir des matériaux qui vont résister la corrosion ? Parcourez notre guide de sélection des matériaux.***

[BIEN CHOISIR SES MATÉRIAUX](https://www.swagelok.com/fr/toolbox/material-selection-guide)

 

### Contrôles des process et inspection des matériaux

La meilleure façon d’éviter un problème est de détecter ce problème avant qu’il ne survienne. Pour ce faire, on s’assurera notamment que le fournisseur a mis en place des mesures rigoureuses de contrôle de la qualité visant à prévenir la corrosion, à commencer par un contrôle des processus et l’inspection des barres de matière première. L’inspection peut prendre plusieurs formes, allant d’un simple contrôle visuel pour s’assurer que le matériau est exempt de défauts superficiels jusqu’à des tests spécialisés capables de détecter une sensibilité à la corrosion, en passant par diverses méthodes d’essai non destructives.

 

#### Visiter notre entrepôt de matières premières pour découvrir l’importance de valider la qualité des matériaux

 

 

 

Un autre moyen pour vérifier qu’un matériau sera adapté à l’utilisation envisagée consiste pour le fournisseur à contrôler les teneurs du matériau en certains éléments particuliers. La composition d’un alliage est le point de départ d’une résistance à la corrosion, d’une solidité, d’une soudabilité et d’une ductilité optimales. À titre d’exemple, des teneurs en nickel (Ni) et en chrome (Cr) supérieures au minimum requis par la norme de l’American Society of Testing and Materials (devenue ASTM International) relative à l’acier inoxydable de type 316 permettent d’obtenir un alliage encore plus résistant à la corrosion. Un fournisseur devrait toujours fournir la composition chimique d’un matériau et indiquer que celui-ci est conforme aux normes publiées par l’Organisation internationale de normalisation (ISO) et ASTM International.

 

### Pendant la fabrication

Idéalement, un fournisseur doit inspecter les composants qu’il produit à chaque étape du processus de fabrication. Une première étape consiste à vérifier que les consignes de travail ont bien été suivies. Une fois les composants fabriqués, d’autres tests doivent confirmer que ces composants ont été réalisés correctement et qu’ils ne comportent aucun défaut visible ou toute autre imperfection susceptible de nuire à ses performances. D’autres tests devront être effectués pour s’assurer que ces composants sont étanches et qu’ils fonctionnent comme prévu.

 

### Une connaissance experte de la physique des matériaux

Une fois que vous savez que le matériau et les composants qui en sont issus satisfont voire dépassent les normes de performance, l’étape suivante consiste à [faire les bons choix](https://www.swagelok.com/fr/toolbox/material-selection-guide) en fonction de l’environnement d’exploitation. C’est là qu’un fournisseur expert en physique des matériaux peut faire la différence.

Sur le plan technique, examiner attentivement certains points comme les propriétés mécaniques ou la compatibilité des matériaux peut vous aider à comprendre comment bien choisir vos composants.

### Propriétés mécaniques

Parmi les propriétés mécaniques d’un matériau figurent notamment sa limite d’élasticité, sa résistance à la traction et sa ductilité. Des matériaux plus résistants pourront être utilisés pour fabriquer des composants qui doivent rester fiables à des pressions élevées.

 

### Compatibilité des matériaux

La corrosion est un problème qui peut coûter cher. NACE International estime à 1,4 milliard de dollars le coût annuel total de la corrosion pour l’ensemble de [l’industrie pétrolière et gazière](https://www.swagelok.com/Error%20Pages/errorPage.aspx?item=web%3a%7b8DF10205-3A48-4BD3-BBAC-AFEDE73A9521%7d%40fr-FR). Il est toutefois possible de limiter ce risque en sachant où chercher des signes de corrosion et en repérant ceux-ci visuellement. Mieux encore, lorsque les ingénieurs peuvent anticiper le phénomène de corrosion et [choisir des matériaux en conséquence](https://www.swagelok.com/fr/blog/offshore-safety-savings-engineered-combinations), l’intégrité, la durée de vie, les performances et la sécurité des systèmes s’en trouvent améliorées.

Les mesures suivantes vous aideront à atténuer l’impact de la corrosion sur vos applications :

- Apprendre à discerner les différents types de corrosion – aspect, localisation, causes
- Choisir des matériaux résistants à la corrosion
- Limiter les situations susceptibles d’engendrer une corrosion ainsi que les contacts entre un fluide et des métaux non compatibles
- Spécifier tous les éléments d’un système – des supports et des colliers jusqu’aux tubes eux-mêmes – de manière à limiter les risques de corrosion

### Un service après-vente permanent

Cela dit, installer des composants fabriqués à partir de matériaux haut de gamme n’est qu’un début. Pour assurer la pérennité de votre application, il est essentiel de pouvoir bénéficier d’un service après-vente permanent. Veillez à choisir un fournisseur qui connaît les défis que vous devez relever et qui saura conseiller et dépanner des solutions pour protéger vos investissements matériels.

Par exemple, nous proposons une [formation approfondie en physique des matériaux](https://www.swagelok.com/fr/engineering-services/training/materials-science) dispensée par des spécialistes titulaires d’un doctorat en physique des matériaux et en génie métallurgique. Ces formations ont pour but de faire acquérir à des professionnels des systèmes fluides les connaissances nécessaires pour sélectionner des composants fabriqués dans des matériaux adaptés, qui vont garantir des systèmes aux performances durables dans des environnements d’exploitation difficiles. Prenez contact avec nous pour prévoir une formation en utilisant le lien ci-dessous ou pour obtenir des conseils supplémentaires concernant la résistance à la corrosion.

[DEMANDER UN COMPLÉMENT D’INFORMATION SUR NOS OFFRES DE FORMATION](https://products.swagelok.com/fr/inquiry/request-service-information)

[Voir l'article complet](https://www.paris.swagelok.com/blog/limportance-des-matériaux-choisir-le-matériau-qui-va-résister-à-la-corrosion)

```json
{
  "@context" : "http://schema.org",
  "@type" : "BlogPosting",
  "author" : {
    "@type" : "Person",
    "name" : "Swagelok Paris"
  },
  "dateModified" : "2023-05-24T12:41:07.273Z",
  "datePublished" : "2023-03-28T08:00:00Z",
  "headline" : "L’importance de choisir le matériau qui va résister à la corrosion",
  "image" : {
    "@type" : "ImageObject",
    "height" : 320,
    "url" : "https://www.swagelok.com/-/media/blog/selecting-the-right-material-for-corrosion-resistance/selecting-material-grid.ashx?h=320&iar=0&w=640&hash=44D166B1138B2D150AB8DD9715D7D1F4",
    "width" : 640
  },
  "mainEntityOfPage" : "https://www.paris.swagelok.com/blog/limportance-des-matériaux-choisir-le-matériau-qui-va-résister-à-la-corrosion",
  "publisher" : {
    "@type" : "Organization",
    "logo" : {
      "@type" : "ImageObject",
      "height" : 60,
      "url" : "/hs/hsstatic/content_shared_assets/static-1.4092/img/default-amp-logo.png",
      "width" : 60
    },
    "name" : "Blog"
  }
}
```