Beaucoup d'équipements à haute valeur ajoutée de service nécessitent une alimentation d'un gaz vecteur ou de process.
L'interruption temporaire ou la variation en pression de cette source de gaz, implique un arrêt programmé ou accidentel de l'équipement avec sa cascade de problèmes techniques et de coûts associés.
Une solution réside dans l’utilisation des centrales de commutation automatique Swagelok qui garantissent la continuité et la stabilité de l’alimentation en gaz. Celles-ci sont tout particulièrement recommandées pour les analyseurs, chromatographes à
échantillonnage automatique, machines de dépôt ou de fabrication de semi-conducteurs.

Mais comment une centrale à commutation automatique fonctionne-t-elle vraiment ?
Tout d’abord, les centrales type Swagelok KCM ou KCA peuvent être assimilées à un détendeur double étage. Un premier étage pour les bouteilles, un deuxième pour régler la pression d’utilisation souhaitée. Le choix de la centrale d’inversion se fait alors en deux étapes : On commence par définir le seuil de commutation d’une source vers l’autre ( bouteilles, cadres) de façon à ce qu’il soit strictement supérieur à la pression requise par l’équipement. Les trois seuils disponibles et réglés d’usine sont 6,8 / 17,2 / 34,4 bars. On détermine ensuite la plage de pression de détente, nécessaire au bon fonctionnement de l’équipement.
Comment s'opère la commutation?
Avec la centrale de commutation Swagelok, nous ne parlons pas de bouteille primaire et secondaire car l’une et l’autre source deviennent tour à tour bouteille principale et bouteille de secours. Ainsi, le premier étage de la centrale utilise le différentiel de pression entre les bouteilles qui ouvre, ou ferme le détendeur. Le basculement se fait de façon automatique. Lorsque la source principale (indiquée par la flèche du commutateur) atteint le seuil de basculement, la pression à l’intérieur du détendeur n’est plus suffisante pour contenir la force du ressort, permettant l’ouverture progressive de la source de secours.
Au moment où le remplacement du cadre ou de la bouteille vide est planifié, une simple manœuvre de poignée pour que la flèche indique la bouteille pleine suffit( Celle- ci passe ainsi en source principale). Il ne reste plus qu’à procéder en sécurité au remplacement de la bouteille vide par une pleine. Il n’y a pas d’autres manipulations à effectuer !
La bouteille précédemment de secours est maintenant devenue bouteille principale. Plusieurs options sont possibles : affichage de la pression locale (simple manomètre), affichage de la pression locale et report d’alarme (manomètres et ports pour capteurs de pression ou pressostats pouvant être raccordés à un dispositif de contrôle).
Au cas où la pression de commutation désirée serait différente de celles disponibles au catalogue, notre service d’assemblage de solutions vous proposera une réalisation spécifique. Bien sûr nous vous suggérons de contacter votre distributeur Swagelok qui vous mettra en relation avec notre expert en systèmes pour fluides pour toute configuration que vous pourriez désirer.