Mike Gagel, spécialiste des services stratégiques chez Swagelok Pittsburgh et formateur en cintrage des tubes – niveau avancé – chez Swagelok Company
De nombreuses décisions doivent être prises pendant les phases de conception et d’assemblage d’un nouveau système fluide ou lorsque des composants doivent être remplacés dans un système existant. La question de savoir si le système sera construit avec des tuyaux filetés ou des tubes en acier inoxydable est l’une des premières qu’il faut trancher.
Si les tuyaux filetés ont été une solution fiable largement utilisée par le passé dans les systèmes fluides, les tubes constituent une alternative intéressante pour plusieurs raisons. L’une de ces raisons est la facilité avec laquelle on peut les cintrer et les mettre en place, une caractéristique qui permet de concevoir des systèmes fluides plus complexes et plus efficients en réduisant le nombre de raccordements.
DEMANDER DES RENSEIGNEMENTS SUR NOTRE FORMATION AU CINTRAGE DES TUBES
Comparaison rapide entre tubes cintrés et tuyaux filetés
Par rapport aux tuyaux filetés traditionnels, les tubes cintrés peuvent offrir certains avantages importants dans divers systèmes fluides industriels, notamment :
- Un nombre réduit de raccordements. Moins de composants signifie moins de points de fuite potentiels, ce qui peut améliorer l’efficience des installations et réduire le risque de déversements intempestifs ou d’émissions fugitives.
- Un gain de temps. Non seulement un système construit avec des tubes est plus facile à monter, mais le cintrage permet d’aller plus vite en évitant d’avoir à couper, ébavurer puis installer un nouveau raccord à chaque changement de direction.
- Un écoulement moins turbulent. Le fluide s’écoule plus facilement dans des tubes cintrés que dans une série de raccords successifs.
- Un gain de place. Le cintrage et des tubes peu encombrants permettent d’obtenir un système plus compact qui facilitera l’accès aux équipements situés à proximité lors d’opérations de maintenance.
Les bonnes techniques de cintrage
Pour tirer le maximum des avantages offerts par le cintrage, il est important de bien savoir où il est opportun des cintrer des tubes dans un système, de connaître les bonnes techniques pour réaliser des cintrages de qualité, et de maîtriser le matériel utilisé pour cela. Voici quelques points à examiner pour décider quand opter pour des tubes contrés et pour garantir la sécurité et l’efficacité de votre système.
1. Déterminez s’il est plus avantageux d’utiliser des tubes cintrés ou des tuyaux filetés. Pour ce faire, réfléchissez aux points suivants. L’installation d’un tuyau fileté dans un système nécessite de couper le tuyau aux dimensions, de l’ébavurer et de le fileter. Tous les filetages devront être enveloppés avec du ruban de PTFE ou enduits d’un produit d’étanchéité. Les raccords filetés sont ensuite serrés à l’aide d’une clé. Un système bien construit sera d’une grande fiabilité, mais le processus d’assemblage peut prendre beaucoup de temps, en particulier pour une application complexe. À cela s’ajoute le fait que tout nouveau raccord constitue un point de fuite potentiel supplémentaire, même s’il a été assemblé par un monteur qualifié. Or, chacun de ces raccordements peut devenir une source d’émissions.
C’est là que les tubes procurent certains avantages. Ils doivent aussi être coupés puis ébavurés, mais la plupart des changements de direction peuvent être réalisés en procédant à un cintrage et non au moyen d’un nouveau raccord. Un seul tube cintré en plusieurs endroits permettra d’effectuer plusieurs changements de direction, alors que l’équivalent réalisé avec des tuyaux filetés nécessitera plusieurs tronçons et de multiples raccords. De plus, par rapport à un coude fileté, un tube cintré entraîne moins de turbulences dans l’écoulement du fluide qui le traverse. Les tubes sont également plus légers que les tuyaux et ne nécessitent pas autant de supports.
2. Définissez la méthode que vous utiliserez pour réaliser les changements de direction. Pour les changements de direction, vous pourrez soit procéder à des cintrages, soit raccorder différents tronçons au moyen de raccords pour tubes de qualité. Un cintrage sera possible dans de nombreux cas, mais le choix entre cintrage et raccord dépend en grande partie de la situation.
Lorsqu’il s’agit de simples changements de direction à 90 degrés (représentés ici) servant notamment à décaler des lignes, il est souvent plus efficace d’opter pour un cintrage. Par exemple, si des tubes doivent traverser un panneau sans gêner l’accès à celui-ci (voir l’illustration), une série de cintrages à 90 degrés peut être une solution efficace. Le cintrage est également pratique dans des espaces confinés lorsque plusieurs tubes doivent changer de direction à proximité les uns des autres. On pourra également recourir à d’autres méthodes moins faciles à mettre en œuvre – cintrages décalés, parallèles, complexes, segmentés –, mais cela demande des compétences particulières et une certaine expérience des techniques de cintrage.
Dans certains cas, la solution du cintrage ne peut pas être utilisée. Pour pouvoir cintrer un tube tout en le raccordant sans risque au moyen d’un raccord, le tube doit avoir une certaine longueur minimale. Si vous travaillez avec des tubes de faible longueur, il est préférable d’utiliser des raccords pour procéder à des changements de direction. Par ailleurs, si un changement de direction nécessite un cintrage que vous jugez trop complexe à réaliser, il sera peut-être plus intéressant d’utiliser un raccord. Cette situation illustre l’importance de suivre les meilleures pratiques en la matière pour réaliser des systèmes sûrs, efficaces et rentables avec des tubes cintrés.
3. Assurez-vous que vous disposez du savoir-faire nécessaire pour réaliser des cintrages de qualité. Le cintrage est autant un art qu’une technique, en ce sens qu’il oblige les techniciens à penser en trois dimensions pour transformer un schéma sur le papier en un système bien réel.
Les opérateurs doivent également savoir comment utiliser une cintreuse et d’autres outils pour réaliser des cintrages précis et de qualité. Deux appareils sont fréquemment utilisés dans de nombreuses applications : la cintreuse manuelle et la cintreuse d’établi. Les vidéos suivantes contiennent des consignes pratiques concernant l’utilisation de chaque type de cintreuse :
Comment utiliser une cintreuse manuelle :
Découvrez dans cette vidéo comment utiliser une cintreuse manuelle pour réaliser des cintrages à 90° et 180° avec efficacité et précision. Les cintreuses manuelles Swagelok® permettent d’effectuer des cintrages réguliers et de grande qualité sur des tubes fabriqués dans la plupart des matériaux compatibles avec les raccords pour tubes Swagelok.
Comment utiliser une cintreuse d’établi :
Cette vidéo explique étape par étape comment utiliser la cintreuse d’établi Swagelok® pour réaliser des cintrages fiables, reproductibles et de qualité sur des tubes fabriqués dans la plupart des matériaux.
En utilisant les techniques décrites dans ces vidéos, les techniciens pourront éviter certains défauts courants susceptibles de compromettre l’intégrité des cintrages les plus simples, avec les pertes que cela entraîne (temps, argent, main-d’œuvre).
Des formations peuvent être d’une grande utilité pour apporter à des techniciens les connaissances pratiques nécessaires pour construire des systèmes fluides sûrs et efficaces avec des tubes cintrés. C’est pourquoi Swagelok a mis au point des formations au cintrage des tubes, qui vont des notions de base aux techniques les plus avancées, afin d’aider les professionnels des systèmes fluides à acquérir les compétences pratiques qu’ils pourront mettre en œuvre dans leurs installations. Si vous souhaitez avoir des précisions sur ce que nous pouvons faire pour renforcer vos compétences dans le domaine du cintrage des tubes, prenez contact avec notre équipe dès aujourd’hui.